Digilent-logo

为开发人员和工程师提供开放和灵活的嵌入式测量解决方案

Digilent-top

信号处理应用需要高计算性能和高效率电源。Digilent 最新上市的 Eclypse Z7、USB 104 A7 可提供此解决方案。两个平台都配备了用于模块化扩展的高速 Zmod 端口,既快速又灵活,减少了工程师和研究人员为边缘计算、医疗和通信应用开发创新且功能强大的新型高速仪器、控制和测量系统所需的时间。

Zmod 是 SYZYGY 兼容的扩展模块。SYZYGY 是 FPGA 板的高速 I/O 扩展标准,旨在提供更高的速度/带宽数字。当与使用 SYZYGY 扩展的基础板耦合时,该组合将用作仪器、高速控制和 SDR 产品的强大原型设计平台。

Eclypse Z7:具有 SYZYGY 兼容扩展的 Zynq-7000 SoC 开发板
USB104 A7:具有 SYZYGY 兼容扩展的 Artix-7 FPGA 开发板
Zmod Scope 1410:2 通道 14 位示波器模块
Zmod AWG 1411:2 通道 14 位任意波形发生器 (AWG) 模块

通过 Digilent Eclypse Z7 优化生产力并加速设计流程

仪器应用的完美平台

Eclypse Z7 是什么?

Digilent Eclypse Z7 是新型 Eclypse 平台的第一块主机板,展示了模块化功能、高速 I/O 和融合了仪器应用强大功能和灵活性的 FPGA SoC。Eclypse 平台不止是一个标准的开发板,它更是一种简化并加速了设计流程的新方法,结合新开发的软件架构,可用于打造能优化生产力和灵活性的功能强大的研究和原型设计平台。除来自 Xilinx 的 Zynq 7020 FPGA SoC 之外,Eclypse Z7 具有两个使用 Opal Kelly 新 SYZYGY 标准的高速连接器,与 Digilent 的新 Zmod 系列配对,可实现高性能 I/O。

然而,硬件只是 Eclypse 平台的一部分。Petalinux 支持开箱即用,预构建的 Linux 映像附带有用于批量数据传输的软件 API。此软件架构是完全开放和可定制的。这个系统允许新用户在需要之前无需接触硬件即可开始使用,并且在内置高级 API 的支持下,用户无需直接与 FPGA 接口即可享受硬件加速的好处。

立即购买

视频

特点

  • Zynq 7020 SoC
  • 用于 Zmod 扩展的 2x SYZYGY 标准接口连接器
  • 标配支持高达 500 MHz 的数据速率
  • 连接到 Zynq PL 的 125 MHz 振荡器,用于纯 PL 设计
  • 2x Pmod 连接器,用于 Pmod 扩展
  • 用于 USBUART 和 JTAG 编程的微型 USB 端口
  • JTAG 编程针座
  • 编程模式选择跳线:JTAG、QSPI、SD
  • 带 10/100/1000 以太网 PHY 的以太网连接器
  • 用于用户 USB 主机/设备/OTG 的微型 USB 连接器
  • MicroSD 卡槽
  • 2 个用户 RGB LED,2 个用户按钮
  • 包含套件
  • 12V 5A 电源,带适用于美国和欧盟的适配器
  • USB A 至 Micro B 编程电缆
  • USB A 至 Micro A 电缆(用于连接器“USB”)

Zmod Scope 1410 SYZYGY 兼容双通道 14 位模数转换器模块

何为 Zmod Scope 1410?

Zmod Scope 1410 是 Digilent 首批 SYZYGY 兼容扩展模块之一。SYZYGY 标准提供比 Pmod 高得多的速度/带宽数字接口,但外形比 FMC 小得多,成本也低得多,使用户能够为其应用配置具有合适 I/O 的 FPGA 开发板。

Zmod Scope 1410 配备有 Analog Devices AD9648,这是一款双通道、高速、低功耗、14 位、105MS/s 模数转换器 (ADC)。在 SYZYGY 载波驱动下,Zmod ADC 可以同时采集两个信号

(1MΩ,±25V,单端,14 位,100MS/s,70MHz+ 带宽)。可以使用 SMA 电缆将模拟输入连接到电路。

当与使用 SYZYGY 扩展的基板(如 Eclypse Z7 或 Genesys ZU)耦合时,该组合将用作仪器、高速控制和 SDR 产品的强大原型设计平台。通过利用这些扩展功能,用户可以将更多时间花在解决方案的分析和系统级方面,而不必专注于设备的组件级交互。

立即购买

特点

  • 模拟设备 AD9648
  • 通道:2
  • 通道类型:单端
  • 分辨率:14 位
  • 输入范围:±1V(高增益)或 ±25V(低增益)
  • 绝对分辨率 0.13mV(高增益)或 3.21mV(低增益)
  • 采样频率(实时):100MS/s
  • 输入阻抗:1MΩ||18pF
  • 模拟带宽:70 MHz+ @ 3dB,30 MHz @ 0.5dB,20 MHZ @ 0.1dB
  • 输入保护:±50V

Zmod AWG 1411 SYZYGY 兼容双通道 14 位数模转换器模块

何为 Zmod AWG 1411?

Zmod AWG 1411 是 Digilent 首批 SYZYGY 兼容扩展模块之一。SYZYGY 标准提供比 Pmod 高得多的速度/带宽数字接口,但外形比 FMC 小得多,成本也低得多,使用户能够为其应用配置具有合适 I/O 的 FPGA 开发板。

Zmod AWG 1411 配备有 Analog Devices AD9717,这是一款双通道、高速、低功耗、14 位、125MS/s 数模转换器 (DAC)。Zmod DAC 由 SYZYGY 载波驱动,可以同时产生两个信号(50Ω、±5 V、单端、14 位、100 MS/s、40 MHz+ 带宽)。可以使用 SMA 电缆将模拟输出连接到电路。

当与使用 SYZYGY 扩展的基板(如 Eclypse Z7 或 Genesys ZU)耦合时,该组合将用作仪器、高速控制和 SDR 产品的强大原型设计平台。通过利用这些扩展功能,用户可以将更多时间花在解决方案的分析和系统级方面,而不必专注于设备的组件级交互。

立即购买

特点

  • 模拟设备 AD9717
  • 通道:2
  • 通道类型:单端
  • 分辨率:14 位
  • 绝对分辨率(振幅 ≤1.25V):167μV
  • 绝对分辨率(振幅 >1.25V):665μV
  • 输出阻抗:50Ω
  • 采样频率(实时):100Ms/s。
  • 交流振幅(最大):±5 V。
  • 模拟带宽:40 MHz @ 3dB,20 MHz @ 0.5dB,14 MHz @ 0.1dB
  • 压摆率(2V 步长):180V/μs

Eclypse Z7 套件是嵌入式测量系统的完美平台

Eclypse Z7 套件是什么?

Digilent Eclypse Z7 套件为您提供完整的解决方案,可为边缘计算、医疗和通信应用创建高速仪器、控制和测量系统。套件包含 Eclypse Z7、Zmod Scope 1410 和 Zmod AWG 1411。两款 Zmod 均配备 100 MSPS、14 位转换器。可以添加不同的 Zmod 来定制套件。

Zmod Scope 1410 配备有 Analog Devices AD9648,这是一款双通道、高速、低功耗、14 位、105MS/s 模数转换器 (ADC)。在 SYZYGY 载波驱动下,Zmod ADC 可以同时采集两个信号

(1MΩ,±25V,单端,14 位,100MS/s,70MHz+ 带宽)。可以使用 SMA 电缆将模拟输入连接到电路。

Zmod AWG 1411 配备有 Analog Devices AD9717,这是一款双通道、高速、低功耗、14 位、125MS/s 数模转换器 (DAC)。Zmod DAC 由 SYZYGY 载波驱动,可以同时产生两个信号(50Ω、±5 V、单端、14 位、100 MS/s、40 MHz+ 带宽)。可以使用 SMA 电缆将模拟输出连接到电路。

该套件随附有一个免费的示例项目,向用户展示如何在 Eclypse Z7 套件上实现基本信号处理应用。

立即购买

特点

三个选项
  • Eclypse Z7 + Zmod Scope 1410 + Zmod AWG 1411
  • Eclypse Z7 + 两个 Zmod Scope 1410
  • Eclypse Z7 + 两个 Zmod AWG 1411
Eclypse Z7:Zynq-7000 SoC 开发板
  • Zynq-7000 APSoC
  • 1 GiB DDR3L,带 32 位总线 @ 1066 Mt/s
  • 千兆以太网 PHY
  • 2 个符合 SYZYGY 标准接口规范的端口
Zmod Scope 1410
  • 通道:2 个单端
  • 分辨率:14 位,采样频率(实时):100MS/s
  • 模拟带宽:70 MHz+ @ 3dB,30 MHz @ 0.5dB,20 MHZ @ 0.1dB
Zmod AWG 1411
  • 通道:2 个单端
  • 分辨率:14 位,采样频率(实时):100Ms/s。
  • 模拟带宽:40 MHz @ 3dB,20 MHz @ 0.5dB,14 MHz @ 0.1dB

USB104 A7:具有 SYZYGY 兼容扩展的 Artix-7 FPGA 开发板

USB104 A7 是什么?

Digilent USB104 A7 采用紧凑而坚固的封装,同时拥有强大的功率和多功能性,适用于工业 SWaP 应用。USB104 A7 专为在工业温度范围内使用而设计,采用 Xilinx Artix-7 XC7A100T,工作温度范围为 -40C-100C。*USB104 A7 还配备 SYZYGY 端口,可通过添加 Zmod 扩展模块实现高速数据采集。这使得用户能够在嵌入式系统上快速开发和运行定制的基于 FPGA 的数据采集和信号处理应用。理想的应用领域包括工业自动化、嵌入式 OEM、电信和军用航空。

USB104 A7 采用小巧坚固的 PC/104 板外形和安装尺寸。I/O 配有板载 LED 和按钮。SYZYGY 兼容 Zmod 扩展补充有三个 12 针 Pmod 端口。板载 USB 集线器和控制器通过单一连接非常方便地将 USB104 A7 与 JTAG、UART 和并行数据接口 (DPTI) 连接起来。DPTI 数据传输接口提供主机至 FPGA 的数据传输,可通过 Digilent 的 Adept 2 应用轻松管理。这种易用性和高速数据传输对于已部署的系统特别有用。

立即购买

特点

  • Xilinx 工业级额定温度 Artix-7 FPGA (XC7A100T-1CSG324I)
  • 512 MB Micron DDR3 16 位总线 @ 800 或 667 Mt/s,取决于可配置的电压
  • 16 MB Spansion Quad-SPI 闪存
  • USB-JTAG 编程电路
  • USB-UART 桥接
  • Adept DPTI/DSPI 数据传输接口,用于高速主机至 FPGA 数据传输
  • 板载 USB 集线器无需多条 USB 电缆连接
  • 1 个标准 SYZYGY 端口 (Zmod)
  • 三个标准 Pmod 端口
  • PCB 符合 PC/104 外形规格并包括标准安装孔
  • 由连接到桶形插孔或 USB 接头的 5V 外部直流适配器供电
  • USB 和外接电源自动切换,外接电源优先
  • NCP380 负载开关将 USB 电流限制为 2 安培并降低浪涌电流