0
0 件CNY0.00

请仔细阅读这份关于应用程序编程接口的使用条款,它们构成您与 e络盟之间的协议

e络盟的“应用程序接口”(“API”)使用条款 以下应用程序接口(“API”)使用条款约束您对 e络盟(统称为“e络盟”)提供的 API 的访问和使用。 在本协议中,“您”、“您的”和“您本人”是指代表自己请求访问和接收 API 及 API 服务的人士,以及代表您访问 API 或 API 服务的公司、企业或协会或人士。

e络盟提供的与访问和使用 e络盟 API 相关的任何材料、软件和其他应用程序、信息、内容或服务统称为“e络盟 API 服务”。

访问或使用 e络盟 API 服务,即表示您同意: 

  1. 本协议所载《API 使用条款》;和
  2. e络盟标准访问条款(获取途径: 访问条款 | e络盟中国)

 除本《API 使用条款》另有规定者外,具体《API 使用条款》中包含的任何规定如有与 e络盟的任何《使用条款》或任何其他补充协议或 e络盟的条款和条件中的任何规定相冲突或不一致,则应以具体《API 使用条款》中包含的规定取代、管辖和控制。

 如果您不同意,请勿将本应用程序编程接口用于任何目的。


访问 e络盟 API

在下列情况下,请勿使用 e络盟 API 服务:

  1. 您无法遵守本《API 使用条款》,
  2. 您不具备相应的法律权力以约束您本人(包括您的公司、企业或协会)遵守《API 使用条款》,和/或 
  3.  适用法律禁止您访问或使用 e络盟 API 服务。

 访问/注册/撤销 

如果您是代表公司或企业访问 e络盟 API 服务,则您特此声明并保证您:

  1. 代表您本人(包括您的公司、企业或协会)同意本《API 使用条款》
  2. 已阅读、理解并接受标准《访问条款》和本《API 使用条款》(如上所述),并且
  3. 获授权约束您的公司、企业或协会遵守与 e络盟 API 服务相关的任何条款
  4.  已根据要求注册可用于付款的贸易账户。

访问/注册。要访问 e络盟 API 服务,您应注册一个带有“通过交易账户付款”选项的交易账户,并且您需要使用交易账户为您本人和您的公司、企业或协会注册 API 服务。 经相关 e络盟实体批准后,您将收到身份验证和授权密钥形式的特定登录凭据。 您必须保证您的身份验证和授权密钥安全无失,并且不能将这些登录凭据提供给其他人或将其转让给第三方。 您仅有权使用 e络盟向您提供的登录凭据访问 e络盟 API 服务。 

撤销访问权限。如若违反本《API 使用条款》和/或不遵守适用的法律、法规和第三方权利,e络盟有权立即自行决定暂时或永久阻止或撤销对 e络盟 API 服务的访问。 任何违反上述规定的行为,e络盟均有权寻求法律或衡平法上的任何救济。 


服务/监控/修改

服务。e络盟可能会对您就 e络盟 API 服务寻求的访问、使用、请求数量和信息设置限制。  e络盟可自行决定对 e络盟 API 服务的使用实施任何限制,包括但不限于访问、请求数量、产品和定价。 您不得试图规避 e络盟的任何限制。 e络盟有权随时更改此类限制;无论有否通知,e络盟均可对您本人的任何过度使用行为实行强制措施,并立即生效。

监控。e络盟将监控您对 e络盟 API 服务的使用,目的是 

  1.  提升 e络盟 API 服务的质量,
  2.  识别潜在的数据和安全问题,以及 
  3. 控制对本《API 使用条款》的遵守情况。

修改。e络盟有权自行决定修改、更新或终止 e络盟 API 服务。 您有责任定期查看《API 使用条款》。 您继续使用 e络盟 API 服务即表示您接受相关修改和/或更新。 您特此同意,对于因前述原因而发生的任何暂停、限制、修改、终止等情况,e络盟对您(或通过您提出索赔的任何第三方)概不承担责任。  


禁止用途

除非本文另有规定,您(包括您的公司、业务部门或协会)或访问您注册的 e络盟 API 服务的任何人均不得:

  1. 上传、发布、以电子邮件发送、出售、转售、转让、分发、传输、广播、发布或以其他方式向任何其他方提供 e络盟 API 服务,包括从 e络盟检索到的任何内容、信息、软件、数据表和图像
  2. 鼓励、协助任何其他方上传、发布、以电子邮件发送、许可、出售、转售、转让、分发、传输、广播、发布或以其他方式提供从 e络盟 API 服务检索到的任何数据、软件、内容、信息
  3. 汇总 e络盟数据,但不用于您的内部业务用途
  4. 将 e络盟的数据与 e络盟竞争对手的数据进行汇总,但不用于您的内部业务用途
  5. 基于 e络盟 API 服务修改或制作衍生作品
  6. 歪曲来源或所有权
  7. 移除、模糊或更改版权、商标或任何其他知识产权和专有权声明,或伪造或删除任何作者归属、法律声明或其他原产地或材料过程标签
  8. 不当使用 e络盟 API 服务,这意味着
    1. 您不得创建指向 e络盟 API 服务任何部分的互联网链接,

    2. 未经 e络盟明确书面同意,您不得在任何其他网站、系统、数据服务或其他界面上构建、镜像或聚合 e络盟 API 服务的任何部分和/或结果,包括但不限于信息、数据或内容,

    3. 您不得对 e络盟 API 服务进行反向工程、反编译、修改或反汇编,

    4. 您不得使用 e络盟 API 服务发送垃圾邮件或未经请求的消息,也不得违反 e络盟 API 软件和系统的完整性、性能和可靠性,

    5. 您不会通过 e络盟 API 服务分发广告或促销活动或发起任何其他通信,

    6. 您不得从任何 e络盟网站下载、公开或传输数据,

    7. 您不得规避并尝试未经授权访问 e络盟 API 服务,

    8. 您不得从 e络盟 API 或任何相关软件启动或引发病毒、开始反向工程或提取或尝试提取源代码,

    9. 您不得以与 e络盟 API 应用程序竞争的方式与第三方共享或允许第三方使用通过 e络盟 API 服务获得的任何操作数据或其他数据,

    10. 您不得与第三方分享与 e络盟 API 服务相关的任何技术细节和各方面信息。 这些均为机密信息。

  9.  使用 e络盟 API 服务抓取和/或捕获海量数据,或通过系统地下载和存储来自 e络盟 API 服务的内容创建数据库
  10. 在您的缓存中保留使用 e络盟 API 服务检索到的任何数据、内容或信息,或将缓存副本保留超过四十八 (48) 小时。 作为替代,您应定期(至少每月)删除您的缓存数据,并根据我们的要求向 e络盟提供有关删除的证据。
  11. 声明或暗示您是 e络盟的授权合作伙伴、分销商或经销商,因为这涉及未经 e络盟明确书面批准通过 e络盟 API 服务下载任何材料
  12. 未经 e络盟明确书面批准,使用 e络盟的品牌、徽标或任何受 e络盟品牌商标保护的材料
  13. 将您的 API 密钥转让给任何第三方或公开您的 API 密钥。 

尽管有上述规定,您可以与第三方软件提供商合作,以方便您使用 e络盟 API 以及履行您在本协议下的义务,但前提是您要求任何此类软件提供商受到一定条件和限制的约束,其对 e络盟的保护力度至少应与本《使用条款》中规定的相当。 您承认并同意,对于您为促进您根据本协议的使用或履行本协议项下的义务而用到的任何软件提供商的任何作为或不作为,您将承担全部责任。 任何此类违反本《使用条款》的行为或不作为将视为您的违约行为。

用户的义务。您将标记并明确标识 e络盟是通过 e络盟 API 服务收到的任何信息的来源。


数据保护

个人数据。指与已识别或可识别的自然人(数据主体)相关的任何信息:可识别的自然人是指,可以具体通过参考姓名、身份证号码、位置数据等标识符,参考在线标识符,或参考特定于该自然人的身体、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份的一个或多个因素,而直接或间接识别的自然人。

数据隐私。与本协议相关的所有个人数据收集和处理均应根据所有适用的数据保护和隐私立法进行。 您必须严格按照适用法律收集、处理、存储和传输通过 e络盟 API 服务获得的所有个人数据,包括但不限于 2018 年《加州消费者隐私法案》及相关法规(“CCPA”)、欧盟法规 2016/679(“GDPR”)和欧盟数据保护原则和要求。 您必须仅出于使用 e络盟 API 服务的预期目的处理、使用和存储个人数据,不得用于任何其他目的。 如果欧盟居民的个人数据被转移到欧盟/欧洲经济区以外的国家/地区,您应通过适当的方式确保此类个人数据继续按照目的限制和必要性;数据准确性、数据质量和比例;数据安全和保密的数据保护原则进行处理和加工。 必须确保数据主体的权利(访问、更正、删除和反对)。 此外,您应合理协助 e络盟及时遵守根据适用的数据保护法收到的询问,包括但不限于从行使其权利的欧盟数据主体收到的数据主体的通知和访问请求,以及来自数据保护机构或其他监管机构的命令、指示和请求。

数据的所有权。除个人数据外,e络盟是 e络盟或其客户披露、传输、显示和收集的与本《条款》相关的所有数据和内容的唯一所有者。

保密。各方应严格保密,未经披露方事先书面同意,不得将披露方的机密信息向任何第三方披露。 接收方只能将披露方的机密信息用于 e络盟 API 服务预期的目的。 口头或视频形式披露的机密信息应在披露后十 (10) 天内以书面形式向接收方确认其机密或专有性质。 机密信息不应包括以下信息:(a) 有接收方书面记录证明在披露日期之前已为接收方所知或使用;(b) 因违反本协议以外的原因而进入公共领域;(c) 通过独立于披露方的渠道合法地为接收方所拥有;(d) 法律或法律程序要求披露。


许可

API 由 e络盟所有,受适用法律保护,保留所有权利。 除使用 e络盟 API 服务的有限许可外,当您使用本网站时,您并未从 e络盟获得许可或任何其他权利,包括知识产权。


重要提示;补偿;免责声明;责任限制

重要提示:任何有权访问 API 密钥的人士均可在您的交易账户中下达具有法律约束力的订单。 请确保您仅向有权在您的帐户中下订单的员工/人士授予访问权限。

补偿。对于由以下任一原因引起或与之相关的任何及所有索赔、要求、损失、责任、损害、成本或任何类型的开支(例如,但不限于代理费/律师费),您同意对 e络盟及其管理人员、董事、员工和代理人进行补偿并使其免受伤害:

  1. 您对 e络盟 API 服务的使用或通过使用 e络盟 API 服务收到的内容和/或信息的使用
  2. 您违反了本文中达成一致的《API 使用条款》
  3. 侵犯了第三方权利。

免责声明。在适用法律允许的最大范围内,e络盟 API 服务“按原样”提供,并受限于数据的可用性。 就此而言,对于《API 使用条款》中的所有声明、保证(明示、暗示、法定、未明确提及的),包括有关适销性、特定用途适用性和非侵权的暗示保证,e络盟概不负责。 此外,对于 e络盟 API 服务或通过 API 服务请求或获得的任何数据、信息、内容、图像或数据表的可靠性、准时性、质量、适用性或可用性,e络盟不作任何保证或担保,亦不保证或担保此类服务不会出现错误且不会中断。

使用 e络盟 API 服务,即表示您特此同意,在适用法律允许的最大范围内,您因使用 e络盟 API 服务以及通过此界面请求或获取的任何信息而产生或与之相关的全部风险均由您自行承担。

责任限制。 在任何情况下,在适用法律允许的范围内,对于因您注册、访问和使用 e络盟 API 服务而产生的任何索赔,e络盟对您概不承担责任。 对于因您注册、访问和使用 e络盟 API 服务而产生或与之相关的任何索赔,您无权就任何间接、特殊、附带或后果性损害(例如,利润或收入损失、数据丢失、无法使用、声誉损害或客户流失)而获得任何赔偿。 在 e络盟无法合法否认任何默示或法定保证的范围内,您的法定权利不受此责任限制的影响。


期限和终止

存续期间。如果您注册、访问和/或使用 e络盟 API 服务,则适用本《API 使用条款》。 

终止。您有权随时书面通知终止使用 e络盟 API 服务。 e络盟保留以任何理由随时终止您使用 e络盟 API 服务或停止 API 或其任何部分或功能或您对其的访问的权利,无需对您承担任何责任、通知义务或其他义务。

如果发生任何终止,本《API 使用条款》将自动终止,您应停止进一步访问和使用 e络盟 API 服务。 就其性质而言应在终止后继续有效的所有规定应在终止后继续有效,包括但不限于数据保护、数据所有权、补偿、免责声明和责任限制。 此外,您有义务删除您通过 API 收到的任何缓存或存储的信息和内容。


 其他约定

独立承包商。e络盟与您是独立承包商的关系。 本《API 使用条款》不会建立任何合作伙伴关系、特许经营关系、合资关系或类似关系。

条款修改。e络盟可能会不时修改《API 使用条款》。 任何修订或修改将在发布且您继续访问或使用 e络盟 API 服务后生效。 如果您不同意任何变更,您应停止出于任何目的以任何方式对 e络盟 API 服务的使用。

适用法律。《API 使用条款》受英国法律管辖。 《联合国国际货物销售公约》不适用于本协议。 如果具有管辖权的法院或任何未来的立法或行政裁定认定这些条款的任何规定无效或不可执行,则此类认定或裁定不应否定本协议任何其他规定的有效性或可执行性。