主要特点
轻松的订单管理
直接从您自己的系统下单,简化整个采购流程。
无忧的API对接
我们的订单 API 旨在简化流程和提高效率,通过提供安全的端点,支持与您的系统无缝对接,使开发人员能够通过代码轻松管理、创建、检索和更新订单。
即时的产品信息
实时访问 e絡盟 广泛目录中电子元件的详细规格、数据表及库存信息。
实时的价格库存
通过实时获取定价和库存信息,优化您的采购流程,保持领先优势。
为何选择 API?
提高效率和节约成本
自动执行和简化您的订单管理流程,以便节省时间并降低运营成本。借助我们的 API 套件,您可以消除手动任务、优化采购流程并提高盈利能力。
实时访问并做出明智的决策
直接通过我们的 API 套件获取实时产品信息、准确的定价和最新的库存情况。根据可靠的数据做出更明智的购买决策,让您始终领先于竞争对手。
在竞争中保持领先地位
通过优化供应链和缩短产品上市时间来获得竞争优势。我们的 API 套件提高了运营速度和准确性,使您能够更快地响应市场需求和客户需求。
引导您自信迈出每一步
我们的专业技术支持团队随时为您提供集成过程指导,并协助解决任何技术问题。无论您是排查问题还是优化使用,我们都能为您提供全方位的服务。
注册订单 API!
填写下面的表格,享受无缝对接体验,我们将引导您完成整个过程。
常见问题解答
1.订单 API 有何用途?
订单 API 让您可以通过代码下单。专为与您的现有系统无缝对接并实现订单流程自动化而设计。如需了解更多信息,请访问此处。
2.如何注册订单 API?
要开始使用,您需要注册 API 密钥。在注册前,确保您的 e絡盟 交易帐户与您的 Web 帐户相关联。获取 API 密钥后,请访问此处,浏览我们的 API 技术文档,了解对接的详细信息和注册的步骤指南。
3.e絡盟 是否免费提供 API?
是的,这是e絡盟 提供的免费服务。您只需在此处注册即可。
4.为什么要使用 e絡盟 订单 API?
使用订单 API 有诸多好处。如需了解详情,请访问此处。
5.EDI 与 API 之间有何区别?
EDI(电子数据交换)是一种基于批处理的标准化格式方法,用于在系统之间传输订单、发票等商业文档。另一方面,API(应用程序编程接口)可实现实时、灵活的数据交换,无缝对接我们的电子元件数据库。虽然 API 更具动态性,但不能取代 EDI,两者根据业务需求互为补充。
6.订单 API 是否有任何数据限制?
对于使用API下单的订单数量没有限制。您可以根据需要提交任意数量的订单,所有交易都将记入您的交易帐户。然而,为确保公平使用,API 设有使用频率限制。这些限制设计为支持正常的交易量,通常不会影响用户手动下单。
7.我是否需要将搜索 API 中的结果用于订单 API?
通过订单 API 下单时,使用搜索 API 并非强制要求,但强烈建议这样做。大多数用户会先通过搜索 API 查找相关 e絡盟 库存编号,这些编号对于完成订单至关重要。虽然您可以在不使用搜索 API 的情况下下单,但搜索 API 可让您以便捷的方式快速获取必要的产品信息。
8.我能否对搜索 API 和订单 API 使用相同的密钥?
不能,搜索 API 和订单 API 需要各自不同的密钥。要注册订单 API,请按照此处的步骤指南进行操作。
9.API 订单可以使用哪些付款方式?
目前,通过 API 下达的订单只能根据您的信用条款向您的交易帐户收取费用。目前,不支持信用卡付款和其他替代付款方式。
10.使用订单 API 时,我公司的信息是否安全?
是,订单 API 始终确保贵公司信息的安全。我们遵循行业标准的加密和安全协议,以保护所有数据交易。如我们的隐私权政策中所述,我们坚定不移地致力于保护数据和维护机密性。
11.如果对订单 API 有疑问,我应该联系谁?
如果您对订单 API 有任何疑问,我们的专业支持团队随时为您提供帮助。向我们发送电子邮件或直接联系您的客户经理。我们很乐意协助解决技术问题和一般咨询问题。
12.如何实现 e絡盟 API?
您的内部开发团队可以无缝实现订单 API。如需更多支持和资源,请访问我们的开发人员门户,在这里您可以找到有用的实现指南。如需进一步的帮助,请向我们发送电子邮件,我们的团队随时为您提供帮助。
13.如何开始使用订单 API?
要开始使用,您需要注册 API 密钥。您需要一个与您的 Web 帐户关联的 e絡盟 交易帐户,并启用信用支付选项。获得 API 密钥后,您可以参阅 API 技术文档。有关如何注册 API 密钥的步骤指南,请访问此处。
14.我已登录 e絡盟 网站,但在“我的帐户”摘要页面中没看到用于注册 API 密钥的选项。我该怎么做?
要注册 API 密钥,您需要一个与 Web 帐户关联的 e絡盟 交易帐户,并启用信用支付选项。如果您是 iBuy 用户并对我们的订单 API 感兴趣,请向我们发送电子邮件以获取支持
15.我已经注册了 API 密钥,但却忘记了。在哪里可以找到该密钥?
您可以通过导航栏中的“我的帐户”部分,找到您的 API 密钥。在左侧导航菜单中,选择“查看 API 密钥”选项以找回密钥。
16.我认为我的 API 密钥已遭到破解。如何重新生成 API 密钥?
要重新生成 API 密钥,请前往“我的帐户”部分。在左侧导航菜单中,选择“查看 API 密钥”选项。然后,您会找到用于重新生成 API 密钥的选项。
17.支持哪些身份验证方法?
API 支持基于 JWT 令牌的身份验证。
18.我可以在 API 上线之前对其进行测试吗?
可以,我们提供了一个沙盒环境,您可以在不影响真实数据的情况下测试 API。可通过访问此处试用我们的交互式 Swagger 界面。
19.如果我遇到 API 相关问题,该怎么办?
如果您在使用 API 时遇到任何问题,请向我们发送电子邮件。请尽可能详细说明问题,以便我们更快地解决相关问题。
20.通过 API 下单后,我如何跟踪订单?
要跟踪您的订单,请登录 e絡盟 网站,然后转到“订单历史记录”部分。您可以在此处查看订单的状态和更新。如需帮助,请与我们联系。
21.使用订单 API 下单后,我能否修改订单?
要在使用订单 API 下单后修改订单,请与我们联系以获取帮助。