NI 的自动化测试与自动化测量系统让突破成为可能。从智慧医疗到智能工业系统,测试需求与市场趋势日新月异。NI 的系统能够轻松集成新技术,并支持最新的工程方法,助您加速创新。
卓越的产品质量
从小型系统到大规模部署,NI 的可靠硬件与稳定测量助您自信地交付产品。
加速产品上市
通过减少设置时间和支持跨项目复用,NI 解决方案助力团队更快、更有信心地推出新产品。
加速创新
NI 的可重配置硬件与软件平台,让您能够更轻松地进行早期迭代、快速适应变化,并根据需求变化不断升级系统。
降低测试成本
NI 硬件通过快速测试执行、高系统正常运行时间、广泛的测试覆盖率以及有竞争力的资本成本,帮助降低总体拥有成本。
生命科学解决方案
借助值得信赖的测试平台,加速医疗创新

智能医疗设备正变得越来越互联、由软件驱动且数据密集——这对开发和测试提出了更高要求。30 多年来,NI 与医疗技术领导者携手应对这些挑战,提供可从研发扩展到制造的可信测量与测试平台。
- 确保产品质量和患者安全
- 降低开发与验证成本
- 加快受监管设备上市
以下解决方案代表了很多医疗设备中常见的核心测试与工程应用。从植入式设备到成像系统,PCB、电池、无线及机电测试等基础模块构成了可靠、合规医疗技术的基石。
用于机电测量的 DAQ
告别测量难题,加速创新步伐
包含运动部件、流体或传感器驱动控制的医疗设备,需要的不仅仅是孤立的测量;它们需要跨电气、机械和环境领域的同步洞察。从耐久性和生命周期测试到性能验证与闭环控制,工程师需要值得信赖的可靠数据。NI DAQ 通过将传感器采集、控制和分析统一到一个平台中,帮助团队告别测量难题,从而更轻松地验证真实世界行为、自动化压力测试,并自信地从开发扩展到生产。
适用于:手术钻、病床与 MRI 床、透析机、呼吸机、CPAP 系统、输液泵、导管、连续血糖监测仪、起搏器、助听设备及其他机电医疗设备。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
PCB 功能测试
采用模块化方法进行 PCB 功能测试
PCB 功能测试的模块化方法使医疗设备团队能够灵活地满足不断变化的设计和生产需求。除了在线测试之外,工程师还必须验证电源完整性、元器件运行以及数字和模拟通信,这通常需要在严格的周期时间和制造限制内完成。NI 的模块化测试平台与自动化软件工作流,可实现高覆盖率的功能测试,且能够快速开发、部署和扩展。这种方法帮助团队保持一致的质量,无需返工即可适应设计变化,并缩短从早期构建到满负荷生产的产品上市时间。
适用于:起搏器、植入式心律转复除颤器 (ICD)、连续血糖监测仪、胰岛素泵、除颤器、助听器、人工耳蜗、神经调节和脊髓刺激设备、内窥镜、病人监护仪、呼吸机、CPAP 设备、透析系统、光学手术平台、X 射线扫描仪、MRI 和 CT/PET 系统,以及超声和成像组件。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
电池测试
评估医疗设备的电池电芯质量
对于医疗设备,必须对其质量和性能进行严格的验证与测试。这包括电池设计质量分析、电池设计在各种环境条件下的耐用性与性能,以及组装时的制造电池质量。
NI 提供全面的电池测试解决方案,可简化测试流程,帮助确保质量和可靠性,最终提高产品质量并尽可能降低意外现场故障的风险。
适用于:植入式设备、连续血糖监测仪、助听器、病人监护仪、超声设备、输液泵和除颤器。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
无线测试
验证互联医疗设备的射频性能
射频技术已广泛应用于现代医疗设备中,从高频 MRI 射频线圈到低功耗植入式和可穿戴通信设备。工程师必须在模拟真实使用场景的复杂环境中(包括植入式设备的 MRI 暴露环境)验证信号完整性、共存性和可靠性。NI 的射频测试解决方案将模块化射频仪器与自动化软件相结合,支持最新标准的精确表征、协议验证和可重复的合规性测试。这种可扩展的方法使团队能够适应不断发展的无线标准,简化验证流程,并自信地将互联医疗设备推向市场。
适用于:BLE 和 WiFi 测试、MRI 射频线圈、需要 MRI 仿真的植入式医疗设备、无线病人监护仪、连续血糖监测仪、起搏器、助听器、胰岛素泵、神经刺激系统以及其他互联医疗设备。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
设计与原型开发
对新一代医疗设备进行原型开发与验证
将新一代医疗设备变为现实,需要快速的迭代、确定性性能,以及对复杂软硬件交互的早期验证。从高速控制和实时信号处理到闭环系统行为,工程师需要既能助其快速推进又不影响严谨性的工具。NI 的设计与原型开发解决方案基于模块化硬件和具有 FPGA 与实时功能的软件定义平台,使团队能够在硬件中实现功能原型开发、早期验证行为,以及无需重新开始即可升级设计。这种方法有助于缩短开发周期、降低风险,并打造一条从概念到合规、可投入生产的系统的更顺畅路径。
适用于:光学相干断层扫描、光谱学、手术机器人、超声平台、分析仪、高速激光器、医学影像设备。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
工业设备
实现跨工业设备与电子产品的可扩展测试

工业设备正变得越来越智能、高效,且受到更严格的监管,这对开发和测试提出了更高要求。全球各地的组织使用 NI 系统来应用其最严峻的测试挑战,并以最短的停机时间交付高质量产品。NI 工具助您克服的工业设备挑战包括:
- 技术进步与智能技术集成需要更快的迭代和实时监控
- 知名客户在集成到 AI/数据中心环境之前,正在扩大测试覆盖范围
- 环保法规推动设计变更和研发成本
- 极端天气事件意味着系统需要可靠地扩展
从暖通空调到电动工具,以下核心测试与工程应用构成了现代工业设备的基础,覆盖多个行业。先进的机电测试与控制、硬件在环仿真以及自动化生产/验证测试等基础模块,助力创建新一代智能且完全合规的系统。
机电测试与控制
用于测试单元应用的可扩展测量与控制系统
NI 使您能够构建在极端条件下仍能出色运行的智能、弹性系统,并比以往更快地发现、诊断和解决机电问题。
自动化关键流程,无缝扩展您的测试基础设施以符合不断变化的环保法规,并根据任何测试需求自由添加或重新配置测量,从而减轻资源负担。借助基于测量的控制,您可以减少计划外停机时间,最大程度降低运营风险,并主动保护最有价值的资产,避免其过早出现故障。
NI 提供全谱系的测试类型,包括环境、结构、热性能、冲击与振动、耐久性、电能质量、声学以及功能软件特性分析,为您提供全面、灵活的工具,确保产品在每一个关键维度上都具备完整性。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
XCU 嵌入式软件测试 – HIL 测试
模拟真实运行条件,测试嵌入式控制系统
在快节奏的嵌入式软件开发领域,您的控制系统需要在真实压力下实现完美性能。NI 的硬件在环测试解决方案使您能够在组装物理原型之前,模拟真实运行条件并验证先进的控制算法。通过在开发周期早期识别并解决潜在问题,您可以加速创新,同时最大程度降低风险,确保您的控制器从一开始就能提供稳定、可靠的功能。
NI HIL 能够对不同控制逻辑进行严格测试,使您能够在 CI/CD 流程中验证智能设备的功能,并在无需昂贵硬件搭建的情况下测试复杂的功能。这种方法不仅大幅削减了与原型制作及部署后修复相关的成本,还能轻松扩展以满足不断变化的需求,将潜在的挫折转化为顺畅的成功。从仿真控制逻辑和操作模型到在实际嵌入式硬件上部署算法,NI 提供了全面的工作流程,以实现无与伦比的测试覆盖率。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
验证与生产测试自动化
提升良率,缩短测试时间
通过紧凑的高性能仪器减小测试占用空间,最大化制造车间面积,从而优化您的验证与产品测试操作。同时,借助集成的测试管理软件并行执行测试,显著提高吞吐量,从而节省测试时间。您可以将测试结果与数据集成至制造执行系统,可靠地记录测试数据并跟踪产品质量。
NI 提供全面、自动化的电路验证方案,集成从示波器、数字万用表到射频仪器等丰富的优质 I/O,且所有设备均采用紧凑外形设计。在最终集成前,使用灵活、强大的工具验证电路板功能与性能,确保生产功能测试万无一失,从而推动创新并保持竞争优势。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
白色家电
借助智能、灵活的测试平台,满足法规要求并加速创新

现代白色家电已不再是简单的电器,而是在日益严格的监管环境下运行的复杂、软件驱动的系统。在创新加速与合规要求日益严苛的时代,依赖传统的测试方法已难以为继。NI 助您克服的白色家电应用挑战包括:
- 符合日益严格的质量、安全与环境标准
- 技术进步与智能家居集成要求更快的迭代速度
- 家电中物联网与人工智能的可靠性和功能性需要精密、复杂的测量技术
- 环保法规推动设计变革,增加研发成本
从洗碗机到冰箱,以下核心测试与工程应用构成了现代白色家电的基础。先进的机电测试与控制、硬件在环仿真以及自动化生产/验证测试等基础模块,助力创建新一代智能且完全合规的系统。
机电测试与控制
用于测试单元应用的可扩展测量与控制系统
NI 使您能够构建在极端条件下仍能出色运行的智能、弹性系统,并比以往更快地发现、诊断和解决机电问题。
自动化关键流程,无缝扩展您的测试基础设施以符合不断变化的环保法规,并根据任何测试需求自由添加或重新配置测量,从而减轻资源负担。借助基于测量的控制,您可以减少计划外停机时间,最大程度降低运营风险,并主动保护最有价值的资产,避免其过早出现故障。
NI 提供全谱系的测试类型,包括环境、结构、热性能、冲击与振动、耐久性、电能质量、声学以及功能软件特性分析,为您提供全面、灵活的工具,确保产品在每一个关键维度上都具备完整性。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
XCU 嵌入式软件测试 – HIL 测试
模拟真实运行条件,测试嵌入式控制系统
在快节奏的嵌入式软件开发领域,您的控制系统需要在真实压力下实现完美性能。NI 的硬件在环测试解决方案使您能够在组装物理原型之前,模拟真实运行条件并验证先进的控制算法。通过在开发周期早期识别并解决潜在问题,您可以加速创新,同时最大程度降低风险,确保您的控制器从一开始就能提供稳定、可靠的功能。
NI HIL 能够对不同控制逻辑进行严格测试,使您能够在 CI/CD 流程中验证智能设备的功能,并在无需昂贵硬件搭建的情况下测试复杂的功能。这种方法不仅大幅削减了与原型制作及部署后修复相关的成本,还能轻松扩展以满足不断变化的需求,将潜在的挫折转化为顺畅的成功。从仿真控制逻辑和操作模型到在实际嵌入式硬件上部署算法,NI 提供了全面的工作流程,以实现无与伦比的测试覆盖率。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
验证与生产测试自动化
提升良率,缩短测试时间
通过紧凑的高性能仪器减小测试占用空间,最大化制造车间面积,从而优化您的验证与产品测试操作。同时,借助集成的测试管理软件并行执行测试,显著提高吞吐量,从而节省测试时间。您可以将测试结果与数据集成至制造执行系统,可靠地记录测试数据并跟踪产品质量。
NI 提供全面、自动化的电路验证方案,集成从示波器、数字万用表到射频仪器等丰富的优质 I/O,且所有设备均采用紧凑外形设计。在最终集成前,使用灵活、强大的工具验证电路板功能与性能,确保生产功能测试万无一失,从而推动创新并保持竞争优势。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
能源解决方案

赋能当下与未来的能源安全
能源行业正在经历快速转型,驱动因素包括脱碳、数字化、分布式能源以及不断变化的法规。从油田到电网,从涡轮机到聚变反应堆,能源系统正变得越来越复杂、软件定义化且互联互通。
NI 提供值得信赖的测试、测量、控制与仿真平台,帮助能源公司在整个能源价值链中开发、验证并运营可靠的系统。借助我们开放、可扩展的平台,工程师可以灵活满足新需求,同时确保安全、效率与长期资产性能。
- 通过稳定、值得信赖的测量,确保成百上千个通道的质量与可靠性
- 借助可快速响应新技术与法规的适应性平台,为变化而设计
- 通过先进的监控、控制与预测性维护,最大化设备正常运行时间
- 通过可在不同应用中重复使用的标准化硬件与软件,降低总体成本
以下解决方案领域展示了 NI 如何支持应对能源行业的关键工程与测试挑战。从现场资产的嵌入式控制与监控,到大规模涡轮机验证、先进核能研究以及下一代功率转换,这些应用帮助工程师获得所需的洞察、信心与灵活性,以构建可靠、高效且面向未来的能源系统。
能源资产嵌入式控制与监控
为最严苛环境构建更智能、更可靠的资产
油田与能源服务资产必须在极端条件下可靠运行,且通常远离便捷的维修点。嵌入式控制与监控系统需要确定性性能、长期稳定性以及随需求变化而演进的灵活性。从泵控制、井下工具到撬装设备与移动服务装备,工程师必须在控制运营成本的同时,平衡正常运行时间、效率与安全性。
NI 的平台支持开发和自动化定制嵌入式系统,将高保真测量、实时控制与健康监测集成于同一架构。通过同步传感器、执行器与通信接口之间的数据,团队能够更深入地了解资产性能,从而实现预测性维护、精准的服务时机规划,并减少计划外停机——无论是在实验室还是现场。
适用于:油田服务工具、泵与压缩机控制、模块化资产、状态监控系统、移动测试单元以及严苛环境中的嵌入式系统。
这些解决方案可通过 CompactRIO 等 NI 平台实施,为严苛油气环境中的可靠控制与监控提供坚固、模块化的基础。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
电力涡轮机测试
从原型到并网,自信验证涡轮机性能
现代风力、燃气与蒸汽涡轮机是复杂的机电系统,在部署前需要全面验证。确保性能、可靠性与电网合规性,需要数千个同步的电气、机械与环境测量,这些测量通常分布在多个测试台位并贯穿长时间的测试周期。
NI 通过提供跨信号的高通道数、同步数据采集与分析,帮助涡轮机制造商从元器件级测试扩展到完整系统验证。借助统一平台,工程团队可以捕获关联洞察、自动化测试工作流程,并生成可辩护的数据,以验证涡轮机从实验室到真实运行条件下的行为。
适用于:风力涡轮机传动系统、发电机、叶片和机舱、燃气轮机和蒸汽轮机、动力总成耐久性测试以及电网互联验证。
这些解决方案可通过 CompactDAQ 等 NI 平台实施,为电力涡轮机测试提供高通道数、模块化的基础。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
核能研究与探索
捕获可信、同步的数据,推动先进核能创新
核能的发展涵盖传统反应堆、小型模块化反应堆、微反应堆以及聚变研究,取决于在日益严格的监管和技术审查下执行高度复杂的实验。研究人员需要即时、精确地了解反应堆及子系统的性能,这通常涉及数千个分布式信号。快速数据处理、确定性控制、广泛的数据可追溯性以及同步测量,对于评估安全性、可靠性和实验成功至关重要。
NI 提供了一个高性能、软件连接的平台,使研究人员能够跨多种仪器与控制系统,采集同步且有价值的数据。NI 支持高通道数、实时处理,并能与 EPICS 等研究框架集成,帮助团队捕获瞬态事件、维护完整记录,并随着实验的演进而快速调整。从早期研究到全面测试,NI 的模块化方法提供了应对新兴需求所需的可扩展性与灵活性,同时确保数据质量与合规性方面的信心。
适用于:反应堆仪表、小型模块化反应堆和微反应堆开发、聚变实验、热工水力测试、辐射监测、材料研究以及核子系统验证。
这些解决方案可通过 CompactRIO 等 NI 平台实施,为核能研究与测试需求提供坚固、模块化且可定制的基础。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。
功率转换与电池储能
功率转换与分布式能源系统的统一测试
测试现代功率转换和储能系统日益复杂。开发逆变器、转换器和分布式能源控制器的工程师,常常因工作流程碎片化而进展缓慢,这些流程分散在不同平台之间,一个用于控制逻辑,另一个用于功率级验证。这种孤岛式的工作方式导致重复劳动、数据不一致以及更长的调试周期。随着设计不断演进、并网标准日益严格,漏掉缺陷的风险也随之增加。
NI 提供了一种软件连接的方法,将控制器和功率级测试统一在一个同步平台内。通过集成高速电气测量、确定性控制和自动化测试执行,团队可以捕获瞬态事件,确保结果一致,并简化从早期验证到生产的开发流程。借助模块化、可扩展的架构,工程师能够快速适应新设计,加速满足不断演进的电网与电池安全标准认证要求,并部署可重复使用的测试系统,从而降低总体成本并缩短上市时间。
适用于:逆变器、转换器、储能系统、分布式能源控制器以及电网互联测试。
这些解决方案可通过 PXI 等 NI 平台实施,为功率转换和分布式能源测试中的统一控制器与功率级测试提供高性能、模块化、可扩展的基础。
NI 系统基于模块化平台构建,可根据您的应用进行定制。以下产品是用于组装完整解决方案的示例组件。